PFAS : ces substances qui menacent notre environnement

Les substances per- et polyfluoroalkylées naturellement plus connues sous le nom de PFAS, sont bien présentes dans notre quotidien. Le PFAS est utilisé depui…
L’agroforesterie : une approche durable pour l’avenir de l’agriculture

L’agroforesterie émerge comme une approche prometteuse en intégrant des arbres et des haies au sein des exploitations agricoles, mais quels sont les bienfaits ?
Les avancées majeures des énergies vertes

Les changements climatiques sont préoccupants, il devient essentiel d’adopter de nouvelles habitudes en utilisant des sources d’énergies vertes …
L’apiculture française, une filière en péril

Filière tristement menacée depuis plusieurs années, l’apiculture est pourtant essentielle pour le maintien de l’équilibre de la nature.
Le vélo, l’alternative anti-pollution des métropoles

L’apparition des nouveaux modes de transports dans l’Hexagone et notamment à Paris, comme la trottinette, a considérablement augmenté l’utilisation du vélo dans la capitale.
En route vers la neutralité carbone pour 2050 ?

Adoptée en 2021, la loi sur le climat a pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2050, autrement, les conséquences pourraient être désastreuses.
Panneaux solaires : une transition énergétique durable

L’utilisation de panneaux solaires est de plus en plus rependue en France. En 2022, la production d’électricité à partir du solaire représentait 3,1% contre…
HydroPRS : La solution hydrothermale pour le recyclage des plastiques

Chaque année près de 8 millions de tonnes de plastique finissent leurs vies dans les océans et plus de 90% des animaux marins ont en déjà ingéré, les confondant avec leur nourriture.
Adopte une Ruche : En route pour la préservation des abeilles

La disparition des abeilles entraîne des conséquences désastreuses sur la biodiversité et l’agriculture. Plus de 80% de notre alimentation dépend de ces pet…
EcoTree, une sylviculture durable, proche de la nature

Partout en France, les écosystèmes forestiers sont affaiblis et menacés notamment à cause du changement climatique qui s’accélère d’année en année.
Pourquoi le thème de la durabilité est-il aussi important ?

Les discussions autour de la politique écologique et de la durabilité sont plus que jamais d’actualité. Il est impératif que les conversations autour des pro…
Quand le plastique redevient pétrole

La technologie Cat-HTR mise au point par des scientifiques allemands transforme en 20 minutes des déchets plastiques en pétrole. Trois adjectifs illustrent les objectifs de la technologie du Catalytic Hydrothermal Reactor (abréviée Cat-HTR) : renouvelable, durable, réductrice de déchets. Avec cette technologie, des déchets plastiques peuvent être recyclés en 20 minutes. Le pétrole ainsi obtenu […]