Dans le domaine de la mécanique de précision et de la construction de machines, la maîtrise des ajustements est fondamentale pour garantir la fonctionnalité et la longévité des assemblages. Lorsqu’il s’agit de systèmes de transmission ou de fixation, la question devient centrale : quelle est la tolérance de filetage métrique ?

Une tolérance mal définie peut entraîner un jeu excessif, une usure prématurée ou, à l’inverse, un grippage immédiat lors du montage.

 

Les fondamentaux de la norme ISO 965

La tolérance d’un filetage métrique (M) est régie par la norme internationale ISO 965. Contrairement à une simple dimension linéaire, le filetage est un profil complexe défini par plusieurs diamètres : le diamètre nominal (extérieur), le diamètre de flanc (moyen) et le diamètre de noyau (intérieur).

Le système de tolérance repose sur une combinaison de chiffres et de lettres qui indiquent deux paramètres essentiels :

  1. La position de la tolérance (indiquée par une lettre) : Elle définit l’écart par rapport à la ligne zéro (le profil nominal).
  2. La qualité de la tolérance (indiquée par un chiffre) : Elle définit la largeur de l’intervalle de tolérance.

 

Pour les vis (filetages extérieurs), on utilise des lettres minuscules (h, g, f). Pour les écrous (filetages intérieurs), on utilise des lettres majuscules (H, G).

 

Composition d’une désignation de tolérance

Une désignation complète ressemble souvent à « M10 x 1.5 – 6g ». Ici, « 6g » représente la classe de tolérance globale de la vis. Dans certains cas de haute précision, on peut trouver deux classes distinctes, par exemple « 5g 6g », où le premier groupe concerne le diamètre de flanc et le second le diamètre extérieur.

Il est crucial de savoir comment mesurer un filetage métrique avant d’appliquer ces classes, car une erreur de mesure initiale rendrait caduque toute application de tolérance.

 

Les classes de précision courantes

Le choix de la classe dépend de l’application finale et des conditions d’utilisation du composant.

 

Dans le cas des composants techniques, comme les tiges filetées, la précision du filetage influe directement sur le rendement et la répétabilité du mouvement.

 

Tableau synthétique des positions de tolérance

Le tableau ci-dessous récapitule les positions les plus utilisées pour les filetages métriques standards.

Type de filetage Position Caractéristiques de l’ajustement
Vis (extérieur) h Écart nul. Ajustement serré, jeu très limité.
Vis (extérieur) g Écart faible. Position standard pour un montage industriel courant.
Vis (extérieur) e / f Écart plus important. Adapté aux pièces avec revêtement ou traitement.
Écrou (intérieur) H Écart nul. Configuration standard pour la majorité des taraudages.
Écrou (intérieur) G Écart positif. Autorise un jeu fonctionnel plus important.

 

Importance de la classe 6g / 6H

Dans 90% des applications mécaniques, le couple 6g (pour la vis) et 6H (pour l’écrou) est la norme. Cette combinaison assure que, quelles que soient les variations de fabrication à l’intérieur de l’intervalle de tolérance, les pièces resteront interchangeables et montables manuellement.

Si vous concevez un système automatisé complexe, n’oubliez pas que d’autres paramètres dynamiques entrent en compte. Par exemple, à quelle vitesse peut-on utiliser une chaîne porte-câble est une question tout aussi critique que le choix de la tolérance pour la fiabilité globale de votre machine.

 

Comment choisir la bonne tolérance ?

Le choix ne doit pas se faire au hasard. Un concepteur doit évaluer trois facteurs :

 

Pour bien débuter, il est souvent utile de reprendre les bases et de comment connaître le type de filetage présent sur une machine existante afin de commander la pièce de rechange avec la tolérance appropriée.

 

FAQ

Pourquoi y a-t-il une différence entre majuscules et minuscules ? L’utilisation des majuscules (H, G) est strictement réservée aux alésages (écrous), tandis que les minuscules (h, g) désignent les arbres (vis). Cela permet d’identifier instantanément de quel composant on parle dans un plan technique.

Qu’est-ce que l’écart fondamental ? C’est la distance entre le profil nominal et le début de la zone de tolérance. Pour une position « h » ou « H », cet écart est de zéro. Pour une position « g », il y a un léger retrait qui crée un jeu systématique.

Peut-on utiliser une vis 6g avec un écrou 6H après peinture ? La peinture ou le revêtement épais risque de consommer tout le jeu prévu par la tolérance 6g/6H, rendant le montage difficile. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser une classe de tolérance plus large (comme 6e ou 6G) avant traitement.

La tolérance influence-t-elle la résistance mécanique ? Indirectement, oui. Une classe de qualité grossière (chiffre élevé) réduit la surface de contact entre les flancs des filets, ce qui peut légèrement diminuer la résistance à l’arrachement sous de très fortes charges.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *