La détermination de la longueur exacte d’une chaîne porte-câbles est une étape cruciale dans la conception de tout système automatisé. Une erreur de calcul peut entraîner une usure prématurée des câbles, des tensions mécaniques inutiles ou, dans le pire des cas, une rupture totale de l’installation. Chez igus, spécialiste des systèmes de guidage d’énergie, nous accompagnons les ingénieurs pour optimiser la durée de vie de leurs machines grâce à des méthodes de calcul précises.
Table des matières
Les paramètres fondamentaux du calcul

Avant de sortir la calculatrice, il est impératif de définir les variables physiques de votre application. Le calcul repose principalement sur trois données clés :
- La course (S) : Il s’agit de la distance totale parcourue par la partie mobile de la machine.
- Le rayon de courbure (R) : C’est la valeur du virage que la chaîne effectue. Ce rayon doit être choisi en fonction du diamètre extérieur du câble le plus rigide présent dans la chaîne ou une contrainte de hauteur maximum.
- Le point fixe : C’est l’endroit où la chaîne est raccordée à la structure fixe. Idéalement, ce point se situe au milieu de la course pour minimiser la longueur de chaîne nécessaire.
La formule de calcul standard
Pour une installation standard où le point fixe est situé au milieu de la course, la formule mathématique pour obtenir la longueur de la chaîne est la suivante :
Longueur de chaîne = (Course / 2) + K
Dans cette équation, K représente la longueur supplémentaire nécessaire pour former la courbe (l’arc de cercle). Cette valeur est une constante qui dépend directement du rayon de courbure (R) et du pas de la chaîne. Chaque série de chaînes porte-câbles possède sa propre table de valeurs pour K, fournie par le fabricant.
Si le point fixe est décentré par rapport au milieu de la course, la formule doit être ajustée en ajoutant la valeur du décalage à la moitié de la course.
Tableau des valeurs types pour le calcul de la courbe (K)
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des valeurs de K couramment rencontrées en fonction du rayon de courbure pour aider à l’estimation rapide de la longueur.
| Rayon de courbure (R) | Longueur théorique (π × R) | Valeur K standard (indicative) |
| 75 mm | 235,6 mm | ~ 370 mm |
| 100 mm | 314,1 mm | ~ 450 mm |
| 125 mm | 392,7 mm | ~ 530 mm |
| 150 mm | 471,2 mm | ~ 610 mm |
| 200 mm | 628,3 mm | ~ 770 mm |
Il est important de noter que ces valeurs sont indicatives. Pour un projet industriel, il est préférable de consulter les fiches techniques spécifiques à chaque série pour garantir une précision absolue.

L’importance du rayon de courbure et de la cambrure
Le choix du rayon de courbure n’influe pas seulement sur la longueur totale, mais aussi sur la résistance et la solidité de la chaîne porte-câble. Un rayon trop court forcera sur les conducteurs internes, tandis qu’un rayon trop large augmentera l’encombrement inutilement.
De plus, les chaînes igus sont dotées d’une « cambrure ». Il s’agit d’une légère précontrainte de fabrication qui fait que la partie supérieure de la chaîne se courbe vers le haut lorsqu’elle est à plat. Cela permet de compenser le poids des câbles et d’éviter que la chaîne ne s’affaisse sur de longues distances sans support. Lors du calcul, assurez-vous que l’espace disponible au-dessus de la chaîne prend en compte cette hauteur de cambrure.
Erreurs courantes à éviter
- Négliger la marge de sécurité : Il est souvent recommandé d’ajouter un ou deux maillons supplémentaires pour éviter que la chaîne ne soit en extension maximale (tendue) aux extrémités de la course.
- Oublier le point de raccordement : La longueur calculée est celle de la chaîne « utile ». Il faut s’assurer que les fixations (terminaisons) sont bien prises en compte dans l’encombrement final.
- Mauvaise appréciation de la longueur idéale : Pour aller plus loin sur ce sujet technique, vous pouvez consulter notre analyse sur quelle est la longueur idéale pour une chaîne porte-câbles afin d’optimiser vos coûts et l’espace machine.
FAQ : Questions fréquentes sur le calcul de longueur
Comment calculer la longueur si la chaîne est en application verticale ? Dans une application verticale, la longueur se calcule différemment car il n’y a généralement pas de boucle de roulement. La longueur est alors égale à la course totale plus la portion nécessaire pour le raccordement et la courbure en haut ou en bas.
Quelle est l’influence du pas de la chaîne sur la longueur ? Le pas (la longueur d’un maillon individuel) détermine la précision avec laquelle vous pouvez atteindre la longueur théorique calculée. Plus le pas est petit, plus l’ajustement sera fin. La longueur finale commandée sera toujours un multiple du pas.
Pourquoi utiliser un configurateur en ligne ? Bien que les formules manuelles soient fiables, les outils numériques intègrent automatiquement les spécificités de chaque matériau et les contraintes de poids des câbles, ce qui réduit drastiquement le risque d’erreur humaine.