Dans le monde de la mécanique et de la transmission de puissance, on confond souvent les termes techniques. Si vous vous demandez quelle est la différence réelle entre un pignon et une roue dentée, sachez que la réponse réside principalement dans leur taille et leur rôle au sein d’un mécanisme.
Comprendre cette nuance est crucial pour quiconque travaille avec des systèmes automatisés, des convoyeurs ou des machines industrielles, afin de garantir une maintenance efficace et un choix de composants adapté.
Table des matières
Pignon et roue dentée : une question de hiérarchie
Pour faire simple, un engrenage est un ensemble composé de deux organes dentés qui s’emboîtent. C’est l’association de ces deux éléments qui permet de transmettre un mouvement.
Le pignon
Le terme pignon désigne la plus petite des deux roues d’un engrenage. Dans la grande majorité des montages mécaniques, c’est lui qui est fixé sur l’arbre du moteur. On dit qu’il est l’élément « moteur » ou « menant ». Comme il possède moins de dents, il tourne plus vite que la roue avec laquelle il travaille.
La roue dentée : l’élément de réception
La roue dentée est la pièce qui possède le plus grand diamètre et le plus grand nombre de dents. Elle est généralement « menée » par le pignon. Son rôle est souvent de transformer la vitesse rapide du pignon en une force plus importante (le couple) pour faire bouger une charge.

Différence entre pignon et roue dentée
La différence essentielle entre un pignon et une roue dentée tient à leur relation dans un engrenage.
Une roue dentée est un terme générique désignant toute pièce dentée circulaire.
Un pignon est une roue dentée plus petite que celle avec laquelle elle engrène.
On peut résumer cette distinction dans le tableau suivant.
| Critère | Pignon | Roue dentée |
| Diamètre | Plus petit | Plus grand |
| Nombre de dents | Moins de dents | Plus de dents |
| Vitesse de rotation | Plus élevée | Plus faible |
| Position dans la transmission | Généralement sur l’arbre d’entrée (côté moteur) | Généralement sur l’arbre de sortie (côté machine) |
| Sollicitation et usure | Plus fortement sollicité, s’use plus rapidement | Moins sollicité, durée de vie généralement plus longue |
Pourquoi la distinction est importante en mécanique
Faire la différence entre pignon et roue dentée ne relève pas seulement du vocabulaire. Cela a des implications concrètes en conception mécanique.
Le pignon subit généralement plus de cycles de contact, car il tourne plus vite que la roue associée. Il est donc souvent plus sollicité en fatigue et en usure. C’est pourquoi le choix du matériau, du module ou du traitement de surface peut différer entre pignon et roue.
Dans les systèmes modernes, on utilise fréquemment des roues dentées en polymères afin d’optimiser la durée de vie, le bruit et la maintenance. Les propriétés des roues dentées polymères ont de nombreux avantages comme l’absence de lubrification ou la résistance à la corrosion.
Cas particuliers et vocabulaire associé
Dans certains systèmes, la distinction pignon / roue dentée reste valable mais s’accompagne de termes spécifiques.
On parle par exemple de pignon-crémaillère lorsque la roue dentée engrène avec une crémaillère linéaire.
Dans un train d’engrenages, chaque paire comporte un pignon et une roue.
Dans une boîte de vitesses, plusieurs pignons peuvent engrener avec différentes roues selon le rapport sélectionné.
Dans tous les cas, le pignon reste la roue de plus petit diamètre dans le couple considéré.

Choix des matériaux pour pignons et roues dentées
Le dimensionnement des engrenages dépend fortement des contraintes mécaniques. Comme le pignon subit davantage de cycles, il est souvent l’élément critique du système.
Les matériaux polymères hautes performances sont de plus en plus utilisés pour les pignons, car ils offrent un bon compromis entre résistance à l’usure, légèreté et fonctionnement sans lubrification. Des solutions de roues dentées polymères techniques sont disponibles sur le site igus, notamment la gamme iglidur, conçue pour les applications industrielles sans maintenance.
FAQ : Tout savoir sur les pignons et roues dentées
Peut-on associer un pignon en plastique avec une roue en métal ? Absolument. C’est une excellente solution pour réduire le bruit d’un mécanisme. Le plastique absorbe les vibrations, tandis que la roue métallique assure la rigidité de l’ensemble.
Un engrenage, c’est un pignon ou une roue ? Ni l’un, ni l’autre. L’engrenage est le nom du système complet. On parle d’engrenage dès que le pignon et la roue sont assemblés et fonctionnent ensemble.
Comment savoir si je dois changer mon pignon ? L’usure se voit souvent à la forme des dents : si elles deviennent pointues (en forme d’aileron de requin) ou si le jeu entre les deux pièces devient trop important, il est temps de procéder au remplacement.