Quelle est l’histoire des chaînes porte-câbles ?

Si aujourd’hui les chaînes porte-câbles sont devenues un composant presque banal dans l’industrie, leur histoire est pourtant intimement liée à l’évolution d…
Qu’est-ce qu’un câble pour chaîne porte-câble ?

Dans les environnements industriels, les câbles sont constamment sollicités. Ils doivent résister à la flexion, aux vibrations et aux mouvements répétés sans…
À quelle vitesse peut-on utiliser une chaîne porte-câble ?

Les chaînes porte-câbles, jouent un rôle essentiel dans les environnements industriels où câbles et tuyaux doivent être protégés et guidés dans des mouvements répétés. Elles permettent d’assurer la continuité énergétique tout en limitant l’usure prématurée. À quelle vitesse peut-on rouler avec une chaîne porte-câble ? On ne « roule » pas réellement avec une chaîne […]
Chaîne porte-câble : tout savoir sur sa résistance et sa solidité

Découvrez tout sur la résistance et la solidité des chaînes porte-câbles igus : durabilité, tests et conseils pour vos applications industrielles.
Des équipements robustes pour le secteur naval

Dans le secteur naval, les équipements font face à des contraintes particulières, c’est pour cette raison qu’il est important de sélectionner les bons composants.
Station de lavage auto : comment ça marche ?

La station de lavage auto est l’un des moyens le plus rapide et le plus économique pour nettoyer son véhicule. Il existe deux types de dispositifs entièrement automatisés : le portique de lavage et le tunnel de lavage auto haute pression.
Des spectacles à couper le souffle à bord des navires de croisière

L’ensemble des navires construits par Les Chantiers de l’Atlantique sont équipés de théâtres et d’équipements de loisirs conçus et installés par Videlio-HMS.
Été 2023 : les stations de lavage auto à nouveau dans la tourmente

L’été n’est malheureusement pas une période propice au lavage en vue des fortes chaleurs qui traversent l’Hexagone depuis plusieurs années.
Une chaîne porte-câbles au cœur d’une exploitation pétrolière

Les équipements utilisés pour l’exploitation pétrolière sont confrontés à des conditions ambiantes difficiles qui prennent parfois la forme de véritable dé…
Les vibrations sur les machines de chantier

Une fois qu’une vis est desserrée, il ne faut pas longtemps pour que d’autres pièces se détachent et deviennent un danger pour la machine.