Dans un contexte où les changements climatiques sont de plus en plus préoccupants, il devient essentiel d’adopter de nouvelles habitudes en utilisant des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement. Afin de répondre à ce défi, de nombreuses techniques émergent et se développent ouvrant ainsi la voie vers un avenir plus durable et vert.  

L’éolien, qu’il soit sur terre ou sur mer, connait une croissance sans précédent. D’après RTE France, la puissance éolienne terrestre raccordée à la terre a atteint 21,39 GW à fin juin 2023, classant ainsi la France en 4ème position européenne des pays produisant le plus d’énergie éolienne grâce à des parcs efficaces et performants. Les régions côtières françaises offrent notamment un potentiel éolien considérable, favorisant ainsi leur développement en mer. Ces structures imposantes exploitant la puissance du vent pour générer de l’électricité propre, se développent un peu partout à travers le monde, contribuant ainsi à une transition écologique durable. 

Comme pour les éoliennes, les panneaux solaires connaissent un grand essor. D’après l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïques, le solaire représente 18 GW de puissance installée au 30 juin 2023, contre 15,8 GW fin 2022, et 2,7% de la consommation électrique au premier trimestre. Ces panneaux ont pour but de convertir la lumière solaire en électricité et offrent une source d’énergie propre. En France, le secteur de l’énergie solaire connaît une croissance significative. Les particuliers sont de plus en plus intéressés par l’installation de panneaux solaires sur leurs toits, afin de produire leur propre électricité et de réduire leur empreinte carbone. De plus, les efforts gouvernementaux et les incitations financières ont rendu les panneaux solaires plus accessibles pour les ménages. Les entreprises ont conscience des avantages financiers et environnementaux et multiplient leurs installations sur les bâtiments commerciaux et industriels. 

Le biométhane connait lui aussi un essor sans précédent. Selon les statistiques gouvernementales, 615 installations ont injecté du biométhane dans les réseaux de gaz naturels, ayant désormais une capacité à 11,0 TWh par an, en progression de 18% par rapport à fin 2022. Produit à partir de fermentation de matières organiques telles que les déchets agricoles ou les eaux usées, ce gaz peut être utilisé comme source d’énergie propre et durable remplaçant ainsi les combustibles traditionnels. Ce processus permet de capturer et de valoriser les gaz à effet de serre émis par ces déchets, tout en produisant une énergie propre et renouvelable. 

L’hydroélectricité occupe une place prépondérante dans le paysage énergétique français. Seconde source de production électrique après le nucléaire, elle est également la première source d’électricité renouvelable dans le pays. Selon les statistiques du ministère, 25,7GW sont installés en France, possédant l’un des plus grands parcs hydroélectriques en Europe. L’hydroélectricité repose sur l’exploitation de la force de l’eau en mouvement pour produire de l’électricité. Grâce à des barrages et des centrales hydroélectriques, l’énergie potentielle de l’eau est captée et convertie en énergie électrique verte. Pourtant, malgré ses nombreux avantages, l’hydroélectricité reste aujourd’hui méconnue du grand public.  

L’adoption de nouvelles sources d’énergie plus vertes est devenue incontournable face aux enjeux environnementaux. En investissant dans ces énergies renouvelables, nous pouvons réduire notre empreinte carbone et préserver notre planète pour les générations futures. C’est pourquoi igus a développé de nombreuses solutions durables issues de notre programme de recyclage chainge. 

Une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *