Quel matériel pour impression 3D ?
L’impression 3D s’est imposée comme une technologie incontournable dans l’industrie, la conception et même la production de pièces fonctionnelles. Mais face …
Comment connaître le type de filetage ?

Le filetage est omniprésent dans la mécanique industrielle. Derrière une vis, un écrou ou une tige filetée se cache une géométrie précise qui conditionne la …
Qu’est-ce qu’un câble pour chaîne porte-câble ?

Dans les environnements industriels, les câbles sont constamment sollicités. Ils doivent résister à la flexion, aux vibrations et aux mouvements répétés sans…
Quelle est la différence entre un guidage linéaire et une vis à billes ?

Deux solutions mécaniques sont souvent citées pour assurer un mouvement linéaire précis : le guidage linéaire et la vis à billes.
Pourquoi choisir un moteur pas à pas ?

Découvrez pourquoi le moteur pas à pas est un choix stratégique en automatisation : précision, simplicité, fiabilité et applications industrielles variées.
Industrie 4.0 et intelligence artificielle : comment l’usine du futur devient intelligente

L’industrie entre dans une ère sans précédent. Celle où les machines apprennent, où les lignes de production communiquent, et où la donnée devient le moteur d’une efficacité inédite. Derrière cette transformation, deux piliers se dessinent : l’industrie 4.0 et l’intelligence artificielle (IA). Deux notions souvent confondues, mais étroitement liées. Ensemble, elles redéfinissent la manière dont […]
À quelle vitesse peut-on utiliser une chaîne porte-câble ?

Les chaînes porte-câbles, jouent un rôle essentiel dans les environnements industriels où câbles et tuyaux doivent être protégés et guidés dans des mouvements répétés. Elles permettent d’assurer la continuité énergétique tout en limitant l’usure prématurée. À quelle vitesse peut-on rouler avec une chaîne porte-câble ? On ne « roule » pas réellement avec une chaîne […]
Qu’est-ce qu’un palier auto-aligneur ?

Les paliers auto-aligneurs sont des composants mécaniques utilisés dans de nombreuses machines pour supporter et guider des arbres en rotation. Leur particul…
Où trouver un modèle d’impression 3D ?

L’impression 3D s’impose aujourd’hui comme un outil incontournable, aussi bien pour les passionnés que pour les professionnels. Mais avant de lancer une impr…
Qu’est-ce qu’un roulement à billes ?

Un roulement à billes est un composant mécanique qui permet de réduire les frottements entre deux pièces en mouvement, généralement en rotation. On le retrou…
Quelle est la différence entre le taraudage et le filetage ?

Comprenez la différence entre taraudage et filetage : définitions, applications et conseils pour choisir la bonne technique en mécanique.
Comment fonctionne la maintenance prédictive ?

Dans l’industrie, un arrêt machine imprévu peut coûter cher, aussi bien en temps qu’en productivité. Avec l’essor de l’industrie 4.0, les entreprises cherchent à anticiper plutôt qu’à subir. C’est là qu’intervient la maintenance prédictive, une approche qui combine capteurs, analyse de données et intelligence artificielle pour prévoir les pannes… avant qu’elles ne surviennent. Mais comment […]