Comment fixer un rail de guidage ?

La fixation d’un rail de guidage est une étape clé dans la conception d’un système mécanique. Mal réalisée, elle peut entraîner des défauts d’alignement, une…

Comment facturer une impression 3d ?

La démocratisation de l’impression 3D a fait émerger un besoin que beaucoup d’entreprises, freelances et fablabs partagent : comment établir un tarif fiable…

Quelle est la norme pour le filetage trapézoïdal ?

Le filetage trapézoïdal est partout dans l’industrie. Dès qu’il s’agit de transformer un mouvement de rotation en mouvement linéaire, de transmettre un effort ou de positionner une charge avec précision, il revient systématiquement dans la discussion. Mais quand on cherche la norme du filetage trapézoïdal, on tombe souvent sur des informations partielles, parfois contradictoires. ISO, […]

Quel est l’angle d’un filetage métrique ? 

Lorsqu’on parle de visserie ou de tiges filetées, une question revient très souvent dans l’industrie : quel est exactement l’angle d’un filetage métrique ? Derrière cette notion en apparence simple se cachent en réalité des standards internationaux et des éléments géométriques qui influencent directement la résistance, la transmission d’efforts, la précision et même la durabilité des […]