Quelle est la taille maximale d’une impression 3D ?

La fabrication additive a révolutionné la conception industrielle, mais une question revient systématiquement lors de la phase de prototypage ou de productio…
Quelle est l’histoire des chaînes porte-câbles ?

Si aujourd’hui les chaînes porte-câbles sont devenues un composant presque banal dans l’industrie, leur histoire est pourtant intimement liée à l’évolution d…
Quelle est la différence entre un robot et un cobot ?

L’automatisation industrielle connaît une transformation majeure. Si le terme robot est ancré dans le langage courant depuis des décennies, l’émergence du co…
Qu’est-ce qu’une roue dentée ?

Quand on parle de transmission mécanique, la roue dentée fait partie des composants incontournables. On la retrouve partout, souvent sans qu’on y prête atten…
Quelle épaisseur pour une impression 3d ?

Choisir la bonne épaisseur en impression 3D, ce n’est pas une question de règle universelle. C’est un compromis entre résistance, qualité de surface, temps…
Qu’est-ce qu’un cobot ?

Le mot “cobot” est de plus en plus présent dans les ateliers industriels, les salons professionnels et les discussions autour de l’automatisation. Derrière c…
Comment fixer un rail de guidage ?

La fixation d’un rail de guidage est une étape clé dans la conception d’un système mécanique. Mal réalisée, elle peut entraîner des défauts d’alignement, une…
Comment fonctionne un palier lisse autolubrifiant ?

Le palier lisse autolubrifiant (ou bague autolubrifiante) est un composant mécanique discret, mais essentiel dans de nombreuses applications industrielles. O…
Comment facturer une impression 3d ?

La démocratisation de l’impression 3D a fait émerger un besoin que beaucoup d’entreprises, freelances et fablabs partagent : comment établir un tarif fiable…
Quelle est la norme pour le filetage trapézoïdal ?

Le filetage trapézoïdal est partout dans l’industrie. Dès qu’il s’agit de transformer un mouvement de rotation en mouvement linéaire, de transmettre un effort ou de positionner une charge avec précision, il revient systématiquement dans la discussion. Mais quand on cherche la norme du filetage trapézoïdal, on tombe souvent sur des informations partielles, parfois contradictoires. ISO, […]
Comment assembler un roulement à billes ?

Assembler un roulement à billes peut sembler simple. Pourtant, une grande partie des défaillances constatées en mécanique ne vient pas du composant lui-même…
Quel est le rôle d’un robot domestique ?

Les robots domestiques ont quitté les films de science-fiction pour s’installer dans nos maisons. Aspirateurs autonomes, robots tondeuses, assistants conve…