Quels sont les 3 éléments qui constituent un robot industriel ?

Dans l’industrie, on parle souvent de robots comme de systèmes complets capables de répéter des tâches avec précision, flexibilité et rapidité. Mais derrière cette efficacité, un robot industriel repose en réalité sur trois éléments fondamentaux. Ces trois blocs structurent la mécanique, l’intelligence de commande et la capacité à donner des instructions.

Les trois éléments qui constituent un robot industriel sont :

  1. la structure mécanique,
  2. l’armoire de commande,
  3. le langage de programmation.

 

Comprendre leur rôle et leur interaction permet de mieux choisir un robot, d’anticiper son intégration et d’optimiser sa performance dans une ligne automatisée.

 

La structure mécanique : le bras qui exécute les mouvements

La structure mécanique est la partie visible du robot. C’est elle qui réalise physiquement les déplacements.
Elle regroupe :

  • le bras ou les axes linéaires
  • les articulations
  • les moteurs
  • les réducteurs
  • les capteurs de position

 

Le choix des produit utilisé et leur architecture permet de définir les capacités du robot : charge utile, précision, portée, vitesse, répétabilité.  Les différentes formes de robot sont : robot polyarticulé, SCARA, delta ou robot cartésien. I

Pour mieux comprendre comment un robot améliore une ligne de production, vous pouvez consulter cet article : Comment un robot industriel peut transformer votre production ?

 

L’armoire de commande : le cerveau du robot

L’armoire de commande (ou contrôleur robot) gère l’ensemble des mouvements et des calculs.
C’est elle qui :

  • interprète les instructions envoyées par l’opérateur,
  • calcule les trajectoires,
  • envoie les consignes aux moteurs,
  • surveille la sécurité du système,
  • communique avec les autres équipements de la ligne.

 

Une armoire de commande se compose généralement d’un processeur industriel, de drivers moteurs, d’entrées/sorties sécurisées, d’un module de communication et d’une alimentation.
Sans cette armoire, le robot ne peut ni se déplacer, ni interagir avec une cellule, ni suivre un programme.

La taille peut varier en fonction des marques de robot, de la complexité de leur bras de contrôle. Certains robots possèdent même les bases de contrôles dans les bases des robots, ce qui permet une intégration beaucoup plus simple et moins encombrantes.

 

Le langage de programmation : le moyen de piloter le robot

Un robot industriel, même équipé d’un excellent bras et d’un contrôleur performant, reste inutilisable sans langage de programmation.
Ce langage, propre ou non au constructeur, permet :

  • de définir les positions à atteindre,
  • d’enchaîner les mouvements,
  • de gérer les entrées/sorties,
  • de créer des cycles complets,
  • d’intégrer le robot dans un environnement automatisé.

 

Chaque marque possède ses spécificités (RAPID, KRL, URScript, etc.), mais toutes reposent sur le même principe : permettre à l’utilisateur de décrire précisément ce que le robot doit faire.
C’est ce composant qui rend le robot réellement exploitable.

Si vous souhaitez vous former ou découvrir où apprendre la robotique, vous trouverez des pistes intéressantes ici.

 

Comment ces trois éléments fonctionnent ensemble ?

Un robot n’est performant que lorsque ces trois éléments sont parfaitement coordonnés :

  1. L’opérateur écrit un programme grâce au langage de programmation.
  2. Le contrôleur interprète ce programme et calcule les mouvements nécessaires.
  3. La structure mécanique exécute les trajectoires générées.

 

C’est de cette articulation que dépend la qualité finale des opérations, aussi bien en termes de précision que de rapidité ou de répétabilité.

Découvrez des solutions d’automatisation accessibles.

 

Tableau récapitulatif des éléments d’un robot industriel

Élément Rôle principal Ce qu’il contient
Structure mécanique Réaliser les mouvements et atteindre les positions Bras, axes, articulations, moteurs, réducteurs, capteurs

 

Armoire de commande Piloter le robot et gérer tous les calculs CPU, drivers, alimentation, sécurité, E/S, communication

 

Langage de programmation Définir les actions à exécuter Scripts, programmes, API, interface utilisateur

 

FAQ : tout comprendre sur les composants d’un robot industriel

Un robot industriel peut-il fonctionner sans armoire de commande ?
Non. L’armoire est indispensable. C’est elle qui traite les instructions et pilote les moteurs.

Le langage de programmation est-il réellement un composant ?
Oui, au sens fonctionnel. Même s’il n’est pas matériel, il constitue l’un des trois éléments fondamentaux qui permettent au robot de fonctionner.

L’outil du robot (pince, ventouse) fait-il partie de la structure mécanique ?
Non. L’effecteur terminal est un accessoire ajouté en fonction de l’application.

Ces trois éléments sont-ils communs à tous les robots industriels ?
Oui. Quelle que soit la technologie (SCARA, cartésien, polyarticulé), un robot nécessite une structure, un contrôleur et un langage de programmation.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Catégories Populaires

Newsletter

Restez à la pointe de l’actualité igus en vous abonnant à la newsletter.