Quelle est la différence entre un guidage linéaire à glissement et un guidage à rouleaux ?

Le guidage linéaire est un élément essentiel dans de nombreuses machines industrielles. Il permet de guider un mouvement en ligne droite avec précision tout en supportant des charges plus ou moins importantes.

Lors du choix d’un système de guidage, une question revient fréquemment : faut-il opter pour un guidage linéaire à glissement ou pour un guidage à rouleaux ?

Ces deux technologies poursuivent le même objectif mais reposent sur des principes de fonctionnement différents. Chacune présente des avantages et des limites selon l’application, l’environnement de travail, les performances recherchées et le budget disponible.

Dans cet article, découvrez les différences entre les guidages à glissement et les guidages à rouleaux, leurs avantages respectifs et les critères à prendre en compte pour faire le bon choix.

 

Qu’est-ce qu’un guidage linéaire ?

Un guidage linéaire est un système mécanique conçu pour permettre le déplacement contrôlé d’un composant suivant une trajectoire rectiligne.

Il se compose généralement :

  • d’un rail de guidage ;
  • d’un chariot mobile ;
  • d’un système de contact permettant le mouvement.

 

Selon la technologie utilisée, ce contact peut être réalisé soit par glissement direct entre deux surfaces, soit par l’intermédiaire d’éléments roulants tels que des rouleaux ou des billes.

Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions de guidages linéaires permettant de répondre à des besoins variés en matière de précision, de charge, de vitesse ou encore de résistance à l’environnement. Pour découvrir quelques exemples de systèmes de guidage, consultez notre page dédiée aux guidages linéaires

Pour comprendre plus en détail le fonctionnement de ces systèmes, consultez notre article : Qu’est-ce qu’un guidage linéaire ?

 

Comment fonctionne un guidage linéaire à glissement ?

Dans un guidage à glissement, le déplacement est obtenu grâce au frottement contrôlé entre le rail et le chariot.

Le chariot comporte généralement des paliers fabriqués dans des matériaux techniques à faible coefficient de frottement. Ceux-ci coulissent directement sur le rail sans recourir à des éléments roulants.

Cette technologie est largement utilisée dans les environnements où la simplicité, la résistance à la saleté ou l’absence de maintenance sont des critères importants.

 

Les avantages du guidage à glissement

Le guidage à glissement offre plusieurs bénéfices :

  • fonctionnement silencieux ;
  • résistance à la poussière et aux contaminants ;
  • absence de recirculation de billes ;
  • entretien réduit ;
  • coût généralement inférieur ;
  • faible sensibilité aux vibrations.

 

Grâce à leur conception simple, ces systèmes sont particulièrement adaptés aux applications industrielles exposées à des environnements difficiles.

 

Les limites du guidage à glissement

Le principal inconvénient réside dans son coefficient de frottement plus élevé que celui d’un système à rouleaux ou à billes.

Cela peut entraîner :

  • une force de déplacement plus importante ;
  • une vitesse maximale plus limitée ;
  • une précision parfois inférieure pour certaines applications très exigeantes.

 

Comment fonctionne un guidage à rouleaux ?

Le guidage à rouleaux utilise des éléments roulants interposés entre le rail et le chariot.

Au lieu de glisser directement sur le rail, le chariot se déplace grâce à des rouleaux qui réduisent considérablement les frottements.

Cette technologie est souvent privilégiée lorsque l’on recherche une grande précision de mouvement, des vitesses élevées ou une capacité de charge importante.

 

Les avantages du guidage à rouleaux

Le guidage à rouleaux présente plusieurs atouts :

  • très faible résistance au déplacement ;
  • excellente précision ;
  • mouvements fluides ;
  • capacité à supporter des charges élevées ;
  • bonne répétabilité des mouvements.

 

Ces caractéristiques en font une solution appréciée dans les machines-outils, les équipements d’automatisation ou les systèmes de manutention de haute précision.

 

Les limites du guidage à rouleaux

Les guidages à rouleaux sont généralement plus sensibles à leur environnement.

La présence de poussières, de copeaux ou d’autres contaminants peut affecter les performances et accélérer l’usure des éléments roulants.

Ils nécessitent également souvent :

  • une lubrification régulière ;
  • davantage de maintenance ;
  • un coût d’acquisition plus élevé.

 

Comparatif entre guidage à glissement et guidage à rouleaux

Critère Guidage à glissement Guidage à rouleaux
Principe de fonctionnement Contact direct par glissement Contact via rouleaux
Frottement Plus élevé Très faible
Précision Bonne Très élevée
Vitesse Modérée à élevée Très élevée
Résistance à la saleté Excellente Moyenne
Maintenance Faible Plus importante
Lubrification Souvent inutile Généralement nécessaire
Niveau sonore Faible Faible à modéré
Coût initial Plus économique Plus élevé
Adaptation aux environnements difficiles Excellente Plus limitée

 

Quel guidage choisir selon votre application ?

Le choix dépend principalement des contraintes de votre projet.

Si votre application évolue dans un environnement poussiéreux, humide ou difficilement accessible pour la maintenance, un guidage à glissement constitue souvent la solution la plus adaptée.

À l’inverse, lorsqu’une très grande précision de déplacement, une faible résistance au mouvement ou des vitesses élevées sont nécessaires, les guidages à rouleaux présentent généralement un avantage.

Le choix doit également prendre en compte :

  • les charges appliquées ;
  • la durée de vie attendue ;
  • les coûts de maintenance ;
  • les conditions environnementales ;
  • les exigences de précision.

 

Pour approfondir ces critères, découvrez notre guide complet : Comment choisir un guidage linéaire ?

Les guidages à glissement et les guidages à rouleaux répondent à des besoins différents.

Le guidage à glissement se distingue par sa simplicité, sa robustesse et sa résistance aux environnements difficiles. Il représente souvent la solution privilégiée lorsqu’une maintenance réduite est recherchée.

Le guidage à rouleaux offre quant à lui des performances élevées en matière de précision, de fluidité et de vitesse, au prix d’une plus grande sensibilité aux contaminants et d’un entretien plus important.

Le meilleur choix dépend donc toujours de l’application, des contraintes environnementales et des objectifs de performance.

 

FAQ : différence entre guidage à glissement et guidage à rouleaux

Un guidage à rouleaux est-il un guidage linéaire ?

Oui. Le guidage à rouleaux est une catégorie de guidage linéaire. Il s’agit d’un système dans lequel le mouvement est assuré par des éléments roulants plutôt que par un contact direct entre les surfaces.

Quel guidage est le plus précis ?

Les guidages à rouleaux offrent généralement une précision et une répétabilité supérieures grâce à leur faible niveau de frottement.

Quel guidage nécessite le moins de maintenance ?

Les guidages à glissement sont souvent les plus simples à entretenir. Certains modèles fonctionnent même sans lubrification.

Quel guidage résiste le mieux à la poussière ?

Les guidages à glissement sont généralement plus adaptés aux environnements poussiéreux, sales ou exposés aux contaminants.

Peut-on utiliser un guidage à glissement dans des applications de précision ?

Oui. Les guidages à glissement modernes permettent d’obtenir de bonnes performances de précision dans de nombreuses applications industrielles, tout en offrant une meilleure résistance aux conditions environnementales difficiles.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Catégories Populaires

Newsletter

Restez à la pointe de l’actualité igus en vous abonnant à la newsletter.