Le stringing, souvent appelé effet de cheveux d’ange ou suintement, est l’un des problèmes les plus frustrants pour les utilisateurs d’imprimantes 3D FDM. Ces fins filaments de plastique qui relient les différentes parties de votre impression dégradent non seulement l’esthétique finale, mais peuvent également compromettre la précision dimensionnelle de vos pièces. 

Pour obtenir une finition professionnelle et réduire le besoin en post-traitement, il est essentiel de comprendre les causes techniques de ce phénomène et d’ajuster précisément vos paramètres.

 

Comprendre les causes profondes du stringing 

Le stringing survient principalement lorsque du plastique fondu continue de s’écouler par la buse alors que la tête d’impression se déplace entre deux zones, sans extrusion active. Ce comportement est souvent lié à une pression interne trop élevée dans la buse ou à une gestion inefficace du retrait du filament. 

Pour mieux appréhender ce phénomène, il est utile de se pencher sur la dynamique des fluides au sein de votre hotend. La température d’impression joue un rôle prépondérant : un filament trop chaud devient excessivement fluide et s’écoule par simple gravité ou pression résiduelle. 

Parallèlement, une vitesse de déplacement trop lente entre deux points d’impression laisse au plastique le temps de suinter, accentuant ainsi la formation de ces fils indésirables.

 

Les paramètres clés pour éliminer le stringing 

La lutte contre le stringing repose sur une optimisation conjointe de plusieurs réglages dans votre logiciel de tranchage. Il est recommandé de procéder par étapes pour isoler l’impact de chaque modification.

 

Le rôle fondamental de la rétraction 

La rétraction est le mécanisme par lequel l’extrudeur tire le filament en arrière avant un mouvement de déplacement. Deux paramètres sont ici critiques : la distance et la vitesse de rétraction. 

Une distance trop courte ne libérera pas suffisamment la pression, tandis qu’une distance trop longue peut engendrer des bouchons dans la hotend. Une vitesse élevée permet de rétracter rapidement le matériau avant qu’il n’ait le temps de suinter.

 

Température et vitesse de déplacement 

Si vos paramètres de rétraction sont optimisés mais que le problème persiste, tournez-vous vers la température de votre buse. Une réduction de 5 à 10 degrés Celsius peut suffire à augmenter la viscosité du matériau, rendant l’écoulement incontrôlé beaucoup plus difficile. 

De plus, augmenter la vitesse de déplacement permet de minimiser le temps pendant lequel la buse traverse le vide, réduisant ainsi la fenêtre temporelle durant laquelle le suintement peut se produire. 

Le tableau suivant récapitule les actions correctives en fonction des symptômes observés : 

Paramètre  Ajustement recommandé  Effet sur le stringing 
Distance de rétraction  Augmenter progressivement par incréments de 0,5 mm  Réduit la pression interne dans la buse et limite les écoulements 
Vitesse de rétraction  Augmenter (par exemple de 30 à 45 mm/s selon machine)  Accélère le retrait du filament et diminue le suintement 
Température d’impression  Diminuer par paliers de 5 °C  Rend le filament moins fluide et réduit les fils parasites 
Vitesse de déplacement  Augmenter la vitesse de travel  Réduit le temps d’écoulement entre deux points d’impression 

 

L’impact de la qualité du filament et de l’environnement 

Au-delà des réglages logiciels, la nature du matériau utilisé est un facteur déterminant. Les matériaux hygroscopiques, comme le nylon ou le TPU, absorbent l’humidité ambiante. 

Lorsqu’ils sont chauffés, l’eau contenue dans le filament se vaporise, créant une pression interne qui pousse le matériau hors de la buse. Un stockage approprié dans des boîtes hermétiques avec dessiccant est une étape cruciale. 

Si vos besoins d’impression dépassent les capacités de votre machine actuelle, il peut être judicieux de se poser la question de l’externalisation. Comprendre quel est le coût d’une impression 3D peut vous aider à déterminer quand il est plus rentable de faire appel à des services professionnels. 

De même, la capacité de votre imprimante est limitée par son volume de construction ; connaître quelle est la taille maximale d’une impression 3D est un prérequis avant de lancer des projets de grande envergure.  

Pour des besoins spécifiques ou des pièces techniques exigeantes, le service d’impression 3D igus propose des solutions adaptées et des matériaux haute performance. 

 

FAQ : tout comprendre sur le stringing en impression 3D

Comment savoir si ma rétraction est bien réglée ? 

Le meilleur moyen est d’imprimer un test de rétraction avec plusieurs colonnes espacées. Si des fils apparaissent entre elles, la rétraction doit être ajustée. Le stringing dépend-il du slicer utilisé ? 

Oui. Cura, PrusaSlicer ou Simplify3D n’ont pas les mêmes algorithmes de déplacement. Les résultats peuvent varier avec les mêmes réglages. 

Peut-on éliminer totalement le stringing ? 

Dans la plupart des cas, oui. Mais sur certains matériaux comme le PETG, on parle plutôt de réduction maximale que d’élimination totale. 

Pourquoi mon filament neuf fait-il du stringing ? 

Un filament neuf peut déjà être chargé en humidité. L’emballage n’est pas toujours parfaitement étanche. 

Le stringing est-il un problème uniquement esthétique ? 

Non. Il peut aussi affecter les tolérances, les assemblages et la qualité de surface globale.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *