Quelle est la norme pour le filetage trapézoïdal ?

Le filetage trapézoïdal est partout dans l’industrie. Dès qu’il s’agit de transformer un mouvement de rotation en mouvement linéaire, de transmettre un effort ou de positionner une charge avec précision, il revient systématiquement dans la discussion. Mais quand on cherche la norme du filetage trapézoïdal, on tombe souvent sur des informations partielles, parfois contradictoires. ISO, […]
Comment assembler un roulement à billes ?

Assembler un roulement à billes peut sembler simple. Pourtant, une grande partie des défaillances constatées en mécanique ne vient pas du composant lui-même…