La démocratisation de l’impression 3D a fait émerger un besoin que beaucoup d’entreprises, freelances et fablabs partagent : comment établir un tarif fiable, cohérent et surtout rentable. Contrairement à une idée reçue, facturer une impression 3D ne se limite pas au coût du filament. C’est un ensemble de paramètres techniques, matériels, logiciels et humains qui doivent être intégrés pour arriver à un prix final réaliste.

 

Pourquoi la facturation en impression 3D est plus complexe qu’il n’y paraît 

Il n’existe pas de grille tarifaire universelle. Chaque pièce imprimée est unique : géométrie, matériau, durée d’impression, finitions, contraintes mécaniques… tout impacte le prix. 

Trois enjeux principaux expliquent cette complexité :  

 

Les éléments indispensables pour calculer un tarif d’impression 3D

  1. Le coût du matériau

Chaque matériau a un prix au kilo, mais ce n’est que le point de départ. Il faut intégrer : 

 

Pour un calcul précis :
Coût matière = (Poids final de la pièce + supports) × Prix du kilo 

Pour approfondir le sujet du coût global d’une impression, vous pouvez consulter cet article qui traite la question sous un autre angle.

 

  1. Le temps d’impression

 

Le temps d’impression dépend de : 

 

Une pièce simple peut prendre 1 h. Une pièce technique peut dépasser 20 h. À l’échelle d’un atelier, ce paramètre est déterminant pour garantir la rentabilité.

 

  1. Le coût machine (amortissement + maintenance)

Une imprimante 3D n’est pas rentable sans intégrer :

 

Ce coût est intégré en général dans un taux horaire machine.

 

  1. Le temps humain

Beaucoup d’acteurs l’oublient, mais c’est la partie la plus sous-estimée : 

 

La plupart des professionnels facturent une base fixe (entre 5 et 20€) pour couvrir ces opérations.

 

  1. Le post-traitement

Selon la demande du client, le prix peut varier fortement : 

 

Certaines finitions peuvent doubler le prix de la pièce.

 

Exemple de tableau simplifié pour facturer une pièce 3D 

Élément de coût  Méthode de calcul  Exemple calculé 
Matière  Poids × prix/kg  30 g × 40 €/kg = 1,20 € 
Temps d’impression  Tarification horaire (machine FDM pro)  4 h × 18 €/h = 72 € 
Amortissement + maintenance  Inclus dans le taux horaire  Déjà intégré 
Temps humain  Forfait préparation + nettoyage  12 € 
Post-traitement  Prestation additionnelle  20 € 
Prix total  Somme des postes  105,20 € 

Cet exemple montre que le matériau, souvent perçu comme principal poste de dépense, est en réalité marginal.

 

Les modèles de facturation les plus utilisés dans l’industrie 

La facturation horaire 

La méthode la plus répandue, simple à expliquer au client. Vous définissez un taux horaire selon : 

 

La facturation au gramme 

Rarement représentative mais parfois utile pour des pièces standards.

 

La facturation à la complexité 

Courante pour les productions techniques et petites séries : 

 

La facturation au devis sur mesure

La méthode la plus professionnelle : 

 

C’est la méthode généralement utilisée par les services industriels spécialisés dans l’impression 3D, comme celui proposé par igus.

 

Erreurs fréquentes lorsqu’on fixe le prix d’une impression 3D 

 

Comment présenter un devis professionnel au client 

Un devis clair augmente les chances d’acceptation. Il doit intégrer : 

 

Astuce : proposer plusieurs niveaux de finition permet de s’adapter au budget du client.

 

FAQ : tout ce que les clients demandent avant une impression 3D 

Comment être sûr que mon prix n’est ni trop bas, ni trop élevé ? 

En combinant temps machine, temps humain et matériau. Le coût du matériau seul est toujours trompeur. 

Peut-on facturer plus cher une pièce fonctionnelle qu’une pièce décorative ? 

Oui, car une pièce technique nécessite : contrôles, paramètres spécifiques, choix de matériaux adaptés et parfois plusieurs essais. 

Une impression très longue doit-elle être plus chère ? 

En général oui, car elle immobilise la machine et augmente le risque d’échec. 

Comment facturer une petite série ? 

On applique souvent un prix unitaire dégressif après étude : optimisation du plateau, réduction du temps humain par pièce, répétabilité. 

Les supports doivent-ils être facturés ? 

Toujours. Ils représentent parfois plus de 30 % du matériau consommé. 

Faut-il facturer les échecs ? 

Ils doivent être intégrés dans le taux horaire machine ou le forfait technique.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *