Dans le monde industriel, les paliers jouent un rôle essentiel, souvent méconnu mais absolument central dans le bon fonctionnement des machines. Que ce soit dans une chaîne de production, un robot, un convoyeur ou un système d’automatisation, le palier est une pièce de support mécanique qui permet à un arbre de tourner avec un minimum de frottement.
Mais concrètement, quel est le rôle d’un palier et pourquoi son choix est-il si déterminant pour la durée de vie d’une machine ?

 

Définition : qu’est-ce qu’un palier ?

Un palier est un composant mécanique destiné à supporter un arbre en rotation, tout en permettant à celui-ci de tourner librement autour de son axe. Il assure à la fois : 

 

Le palier est donc un élément de liaison entre les parties fixes et mobiles d’une machine. Il se compose généralement :

 

Les différents types de paliers 

Il existe deux grandes familles de paliers, selon le mode de fonctionnement du système : 

Type de palier  Principe de fonctionnement  Avantages principaux  Exemples d’applications 
Palier lisse  Le contact se fait par glissement entre l’arbre et la surface interne du palier.  Fonctionnement silencieux, sans entretien, résistant à la corrosion.  Secteurs agroalimentaire, médical, environnement, robotique. 
Palier à roulement  Le contact se fait par roulement via des billes ou des rouleaux entre deux bagues.  Très faible friction, grande précision, vitesse élevée.  Machines-outils, moteurs, ventilateurs, pompes. 

 

Chez igus, les paliers lisses en polymères techniques sont spécialement conçus pour fonctionner sans lubrification et sans maintenance, même dans des environnements difficiles. Ils remplacent avantageusement les paliers métalliques dans de nombreuses applications.
Vous pouvez découvrir plus en détail pourquoi choisir des paliers à roulements en plastique plutôt qu’en métal sur notre blog.

 

Le rôle d’un palier dans une machine 

Le rôle du palier est multiple, mais on peut le résumer autour de trois fonctions majeures : 

  1. Supporter et guider l’arbre en rotation

Le palier maintient l’arbre en position et empêche les mouvements latéraux ou les désalignements. Il garantit un axe de rotation stable, indispensable à la précision des mouvements mécaniques. 

  1. Réduire les frottements

Grâce à son matériau et sa conception, le palier réduit la friction entre l’arbre et son logement. Cela améliore le rendement énergétique de la machine et limite l’usure des composants. 

  1. Absorber les charges

 

Les paliers encaissent les charges radiales (perpendiculaires à l’axe) et/ou axiales (dans l’axe). Ils évitent ainsi que ces forces ne se répercutent directement sur les autres pièces mécaniques, ce qui préserve la durée de vie de l’équipement. 

 

Les matériaux de paliers et leur influence sur la performance 

Le choix du matériau est crucial. Il détermine la résistance mécanique, la durabilité, la résistance à la corrosion et la capacité à fonctionner sans lubrification. 

 

Les paliers lisses en polymères igus sont conçus pour offrir une très forte résistance aux charges tout en restant sans maintenance. Pour les environnements sollicitants, découvrez des solutions pour les fortes charges.

 

Les critères de choix d’un palier 

Pour choisir le bon palier, plusieurs critères techniques doivent être pris en compte : 

  1. Type de charge (radiale, axiale, combinée) 
  2. Vitesse de rotation 
  3. Température de fonctionnement 
  4. Environnement d’utilisation (humidité, poussière, produits chimiques) 
  5. Maintenance disponible (lubrification possible ou non) 
  6. Durée de vie attendue

 

Avantages des paliers en polymères par rapport aux solutions métalliques 

 

Ces avantages expliquent pourquoi de plus en plus d’industriels remplacent leurs anciens paliers métalliques par des paliers polymères, plus durables et plus économiques sur le long terme.

 

FAQ : tout savoir sur le rôle des paliers

Quelle est la différence entre un palier et un roulement ? 

Un palier est un ensemble complet servant à supporter un arbre, tandis qu’un roulement est un élément du palier qui permet la rotation. Certains paliers intègrent un roulement à billes, d’autres un matériau autolubrifiant. 

Un palier peut-il fonctionner sans lubrification ? 

Oui, c’est le cas des paliers en polymères techniques igus. Leur composition intégrant des lubrifiants solides permet un fonctionnement totalement sec. 

Comment savoir si un palier est usé ? 

Les signes d’usure incluent un jeu excessif, du bruit ou une vibration anormale. Une inspection visuelle ou un contrôle régulier peut permettre d’anticiper un remplacement avant panne. 

Quelle durée de vie pour un palier ? 

Elle dépend du matériau, de la charge et de la vitesse. Avec les outils de calcul igus, il est possible d’estimer la durée de vie d’un palier en fonction des conditions réelles d’utilisation. 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *