Réduction de la rugosité de surface des pièces en polymères par lissage chimique
Réduction de la rugosité de surface des pièces en polymères par lissage chimique Nous nous sommes auparavant, déjà intéressés à la tribofinition. Il s’agissait notamment de voir quelles pièces imprimées à partir de polymères s’y prêtaient. Nous vous avons aussi donné des informations sur les coûts et sur l’influence de cette forme de traitement de […]
La surface en impression 3D est-elle trop rugueuse pour les pièces d’usure ?
La surface en impression 3D est-elle trop rugueuse pour les pièces d’usure ? La surface rugueuse en impression 3D des pièces imprimés provient de leur structure en couches et de la fabrication sans moule. Cette plus grande rugosité de surface peut se solder par un coefficient de frottement plus élevé au début comme le montre […]
Palier lisse ou roulement à billes ? 7 critères auxquels il faut prêter attention
Palier lisse ou roulement à billes ? 7 critères auxquels il faut prêter attention Les facteurs qui influent sur la durée de vie d’un palier lisse sont relativement banals. On imagine assez bien qu’un grosse quantité de poussière fine ne contribue pas vraiment à allonger la durée de vie d’un palier lisse. Et qu’une température […]
Comment raccourcir, diminuer, élargir des paliers lisses ?
Comment raccourcir, diminuer, élargir des paliers lisses ? Ça vous rappelle quelque chose ? Votre distributeur vous propose une gamme de paliers lisses qui a suffisamment de tailles et de variantes pour en couvrir la terre entière… mais comme par hasard, il n’y a pas de palier lisse de la taille qu’il vous faut. Un […]
Faites-le vous-même ! Construire soi-même une imprimante 3D hautes températures
Faites-le vous-même ! Construire soi-même une imprimante 3D hautes températures Comme abordé dans l’article Construire une imprimante 3D soi-même, il existe une grande variété de type d’imprimante 3D et c’est notamment pour cette raison qui peut nous pousser à la fabriquer maison. Cependant ce n’est pas parce qu’elle est faite maison que votre imprimante ne […]
Construire une imprimante 3D soi-même
Construire une imprimante 3D soi-même Nouvelles imprimantes 3D, nouvelles mécaniques, nouveaux filaments, nouvelles poudres pour le frittage laser, nouvelles méthodes de fabrication pour polymère et métal, nouveaux domaines d’application et nouvelle tendance au « fait maison ». Des imprimantes 3D en tout genre sont désormais utilisées pour des mises au point dans les secteurs industriels les […]
Un câble cassé provoque un feu ? Voici comment l’éviter.
Un câble cassé provoque un feu ? Voici comment l’éviter. L’actualité quotidienne est pleine d’incendies dévastateurs.Dans des immeubles résidentiels, dans des installations industrielles ou, comme en 2019, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris où, aux dernières informations, un court-circuit aurait été la cause du sinistre. Les dommages sont variables, de légers dégâts matériels à une […]
Peut-on lubrifier des paliers lisses polymères au WD-40 ?
Peut-on lubrifier des paliers lisses polymères au WD-40 ? C’est bien connu, il existe deux outils universels, le WD-40 et le ruban adhésif « gaffer ». Le premier débloque tout de qui doit bouger tandis que le second bloque tout ce qui ne doit pas bouger. Avec eux, on devrait être paré pour faire face à toutes les éventualités. […]
La bonne rugosité pour l’arbre et le logement
La bonne rugosité pour l’arbre et le logement « Quelle rugosité choisir pour l’arbre et le logement quand on utilise des paliers lisses polymères ? » Il y a relativement peu d’informations à ce sujet. Et quand il y en a, elles ne sont pas faciles à trouver. La littérature spécialisée est dominée par des […]
Pourquoi le facteur p x v n’apporte qu’une aide limitée pour le choix des paliers lisses ?
Pourquoi le facteur p x v n’apporte qu’une aide limitée pour le choix des paliers lisses ? Comment peut-on arriver à trouver le palier lisse adéquat, face aux limites du facteur ? C’est ce que nous allons examiner de plus près ici. Dans la pratique, le facteur p x v est l’un des principaux paramètres […]
Quelle précision offre l’impression 3D ?

Quelle précision offre l’impression 3D ? La précision d’une pièce imprimée en 3D dépend du procédé utilisé et de la qualité de l’imprimante. Le filament utilisé et la qualité des données CAO y jouent aussi un rôle. Informations de base sur les tolérances en impression 3D Les écarts possibles sont plus importants en impression 3D […]
Ce que les fiches techniques révèlent des polymères… et leurs limites

Ce que les fiches techniques révèlent des polymères… et leurs limites Les fiches techniques avec leurs modules d’élasticité transversale, leurs résistances à la compression, leurs duretés Shore et leurs coefficients de dilatation thermique sont sensées permettre de comparer rapidement différents matériaux entre eux. Mais leur pertinence pour les polymères – et encore plus pour les […]