Réduction de la rugosité de surface des pièces en polymères par lissage chimique

Comparaison de la rugosité de surface

Réduction de la rugosité de surface des pièces en polymères par lissage chimique Nous nous sommes auparavant, déjà intéressés à la tribofinition. Il s’agissait notamment de voir quelles pièces imprimées à partir de polymères s’y prêtaient. Nous vous avons aussi donné des informations sur les coûts et sur l’influence de cette forme de traitement de […]

Palier lisse ou roulement à billes ? 7 critères auxquels il faut prêter attention

palier lisse ou roulement à billes

Palier lisse ou roulement à billes ? 7 critères auxquels il faut prêter attention Les facteurs qui influent sur la durée de vie d’un palier lisse sont relativement banals. On imagine assez bien qu’un grosse quantité de poussière fine ne contribue pas vraiment à allonger la durée de vie d’un palier lisse. Et qu’une température […]

Comment raccourcir, diminuer, élargir des paliers lisses ?

usiner des paliers lisses en polymères

Comment raccourcir, diminuer, élargir des paliers lisses ? Ça vous rappelle quelque chose ? Votre distributeur vous propose une gamme de paliers lisses qui a suffisamment de tailles et de variantes pour en couvrir la terre entière… mais comme par hasard, il n’y a pas de palier lisse de la taille qu’il vous faut. Un […]

Peut-on lubrifier des paliers lisses polymères au WD-40 ?

bain de XD-40 pour lubrifier des paliers lisses

Peut-on lubrifier des paliers lisses polymères au WD-40 ? C’est bien connu, il existe deux outils universels, le WD-40 et le ruban adhésif « gaffer ». Le premier débloque tout de qui doit bouger tandis que le second bloque tout ce qui ne doit pas bouger. Avec eux, on devrait être paré pour faire face à toutes les éventualités. […]

Ce que les fiches techniques révèlent des polymères… et leurs limites

Ce que les fiches techniques révèlent des polymères… et leurs limites Les fiches techniques avec leurs modules d’élasticité transversale, leurs résistances à la compression, leurs duretés Shore et leurs coefficients de dilatation thermique sont sensées permettre de comparer rapidement différents matériaux entre eux. Mais leur pertinence pour les polymères – et encore plus pour les […]

En y regardant de près : sans entretien, ça veut dire quoi ?

En y regardant de près : sans entretien, ça veut dire quoi ? Roulements à billes ou paliers lisses, en métal ou en polymère… Ils se vantent tous d’être sans entretien. Dans un monde où l’on a des solutions techniques pour absolument tout, où l’industrie et l’automatisation 4.0 sont à l’ordre du jour, l’entretien régulier […]

Sécuriser correctement les paliers lisses: la protection anti-rotation (3ème partie)

Sécuriser correctement les paliers lisses: la protection anti-rotation (3ème partie) Dans la deuxième partie de notre série, nous avons étudié quelques variantes de sécurisation axiale des paliers lisses qui sont directement intégrées à la forme de la pièce. Nous voulons voir ici comment intégrer un dispositif anti-rotation aux paliers lisses. Une protection anti-rotation, pour quoi faire ? […]

Sécuriser correctement les paliers lisses: la sécurisation axiale (2ème partie)

Sécuriser correctement les paliers lisses: la sécurisation axiale ? (2ème partie) Dans la première partie de notre série « Sécuriser correctement les paliers lisses », nous avons appris ce que l’on entend par paliers lisses qui se baladent et pourquoi cela se produit. Si le palier ne peut pas être retenu correctement dans le logement par […]

Calibrer des paliers lisses : les précautions à prendre

Calibrer des paliers lisses : les précautions à prendre  « Reste plus qu’à faire passer l’axe dans les deux douilles et… » oui mais ça ne va pas quand même. Même les meilleurs ajustements ont quelquefois du mal quand un arbre doit traverser deux paliers lisses placés l’un derrière l’autre qui vont le guider. Que […]

Trouver le bon ajustement pour les paliers lisses polymères

Trouver le bon ajustement pour les paliers lisses polymères Configurer un logement n’est pas si compliqué que ça, même si certains vous affirmeront le contraire. Pas la peine de consulter des ouvrages savants pour trouver le bon ajustement pour un palier lisse ou pour comprendre la nécessité du jeu de fonctionnement. Les ajustements recommandés par […]