e-spool – l’alternative au tambour de câble

e-spool - l'alternative au tambour de câble

Les appareils de levage nécessitent souvent leur propre alimentation électrique et de contrôle. Pour effectuer le mouvement de levage, les câbles d’énergie doivent être soit enroulés sur un tambour à câble, soit rangés en toute sécurité dans une chaîne d’énergie et généralement dans un panier spécial, comme un système « Zig-Zag » d’igus®.

Cependant, il existe plusieurs applications où l’espace d’installation n’est pas suffisant pour monter un panier pour une chaîne porte-câbles. Dans ces cas, les clients peuvent envisager l’utilisation d’une solution classique motorisé, mais ce n’est pas nécessairement la meilleure solution.

Afin d’identifier les éléments clés d’une solution de chaîne porte-câbles correspondante, il est important de comprendre au départ le fonctionnement fondamental d’un tambour motorisé.

01_e-spool-AW-2013-768x1024

Tambour à câble motorisé :

Un système de guidage de câble sur un tambour nécessite des travaux d’entretien réguliers, ce qui équivaut par conséquent à un temps d’arrêt de tout ce qui est entraîné par la source d’énergie. Un système de tambour de câble motorisé peut contenir une bague collectrice ou un moteur intégré.

Chaque type d’entraînement garantit que le câble est maintenu sous tension constante pendant le processus d’enroulement et de déroulement. La contrainte de traction exerce une tension sur le(s) câble(s) utilisé(s) et a un impact négatif sur la durée de vie du câble.

e-spool

Esthétiquement, l’e-spool, qui est une chaîne porte-câbles d’énergie intégrée, ne semble pas trop différente d’un tambour à câble motorisé, mais ce n’est pas le cas.

Si l’on compare les deux, l’e-spool utilise une chaîne d’énergie pour absorber toute contrainte de traction. Les câbles guidés à l’intérieur de la chaîne sont donc protégés et ne sont pas exposés à des charges de traction, ce qui est évidemment positif en ce qui concerne la durée de vie des câbles.

Deuxièmement, le système e-spool est totalement exempt de bague de glissement, ce qui élimine l’utilisation de composants nécessitant une maintenance importante, tout en conservant une connexion de bout en bout. L’e-spool est également capable de supporter d’autres énergies tels que les tuyaux d’air ou de liquide dans la chaîne énergétique.

Le système est toutefois limité à des câbles ou des tuyaux d’un diamètre maximal de 17 mm. Comme aucun contact glissant n’est utilisé avec l’e-spool, les câbles ou les tuyaux sont acheminés à travers le système sans aucune interruption.

Cela permet de modifier ou d’échanger les câbles ou les tuyaux à tout moment. Il existe un point commun entre l’e-spool et les types de tambours de câble motorisés, à savoir le ressort de retenue. Celui-ci assure une force de rétention constante sur la chaîne.

La puissance de l'e-spool

L’e-spool motorisé est identique au système e-spool standard décrit ci-dessus, à une différence près, le ressort de rétention a été remplacé par un moteur. Ce système standard comprend toutes les étapes et les intervalles de maintenance nécessaires pour un fonctionnement sans problème du moteur électrique. La version motorisée permet d’augmenter la longueur de déplacement jusqu’à 25 mètres et plus, contre 14 mètres avec le système à ressort.

Câbles

Comme pour toutes les applications de la chaîne énergétique, mais surtout pour les applications e-spool, seuls les câbles spécifiquement conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une chaîne énergétique doivent être utilisés. La gamme de produits igus® chainflex a été conçue pour de telles utilisations et constitue le complément idéal de l’e-spool. 

Pour les applications e-spool, nous recommandons l’utilisation de câbles avec une gaine extérieure en TPE et pour les câbles blindés l’utilisation de notre ligne de câble CFROBOT approuvée pour la torsion.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *