e-spool : l'alternative à l’enrouleur de câbles sur une grue d'intérieur
Le guidage des câbles pour les dispositifs de transport de charge sur les grues intérieure, ceux-ci ont parfois besoin de leur propre alimentation en énergie et en système de commande dans un panier.
Cependant, il existe un certain nombre d’applications et de conceptions d’équipement de transport de charge qui n’ont pas de place pour un panier. Si vous pensez qu’il n’y a aucun moyen de contourner une solution classique d’enrouleur à câbles, vous avez tort !
Mais avant d’aborder la solution appropriée avec une chaîne porte câbles, j’aimerais jeter un coup d’œil sur le tambour moteur à câble.

Enrouleur à câbles motorisé :
Pour la maintenance, un tel guidage par câble signifie des travaux d’entretien réguliers, avec pour conséquence l’immobilisation de la grue. Mais quels sont les composants qui nécessitent ce type d’entretien sur un enrouleur à câbles ?
Un tel système comprend d’une part une bague collectrice, d’autre part un moteur d’entraînement séparé ou un système de ressort.
Les deux types d’entraînement sont utilisés pour enrouler le câble vers le haut ou vers le bas de l’enrouleur sous une contrainte de traction constante. Cet effort de traction sollicite le(s) câble(s) utilisé(s) et a donc un effet négatif sur la durée de vie.
e-spool :
À la première vue de notre e-spool, la question se pose de savoir dans quelle mesure ce composant diffère d’un enrouleur à câbles et dans quelle mesure il doit être entretenu.

D’une part, l’e-spool utilise une chaîne porte-câbles qui absorbe toutes les contraintes de traction. Les câbles guidés ne sont donc pas exposés à des contraintes de traction, ce qui a un effet positif sur la durée de vie du système.
D’autre part, notre e-spool est totalement dépourvu de bague collectrice. Cela élimine un composant nécessitant beaucoup d’entretien. L’e-spool peut également être utilisée pour guider d’autres énergies en toute sécurité.
En termes de diamètre de câble, le système est limité à des diamètres extérieurs allant jusqu’à 17 mm. Comme aucun contact glissant n’est utilisé dans la e-spool, les câbles ou les tuyaux sont guidés dans le système sans interruption.
Ils peuvent donc être échangés ou changés à tout moment. Le point commun entre notre e-spool et certains enrouleurs de câble est le ressort de rétraction. Ce composant nécessite un entretien régulier et a une durée de vie limitée.
La rétraction du ressort limite également la course (extension de la chaîne) à une longueur de 14 mètres. Pour ceux qui préfèrent se passer de la rétraction du ressort ou qui ont besoin d’une plus grande longueur d’extension, il existe notre e-spool power.

e-spool power :
La e-spool motorisée est identique à la e-spool normale décrit ci-dessus, sauf que cette version est entraînée par un moteur au lieu d’un ressort.
Cela inclut bien sûr toutes les étapes et intervalles de maintenance nécessaires à un fonctionnement sans problème du moteur. L’entraînement par moteur permet de réaliser des courses allant jusqu’à 25 mètres.
Câbles :
Comme pour toutes les applications en chaîne porte-câbles, mais surtout pour la e-spool, il convient d’utiliser uniquement des câbles qui ont également été développés pour de la chaîne porte-câbles, par exemple des câbles chainflex.
Pour les applications e-spool, nous recommandons l’utilisation de câbles avec une gaine extérieure en TPE et, pour les câbles blindés, l’utilisation de câbles torsadés tels que le CFROBOT.

Montage de la e-spool
Installation :
Pour le montage de l’installation des câbles dans nos e-spool, et le serrage du ressort, nous avons mis en place des instructions appropriées sous forme de vidéos, disponibles sur notre site internet.
Exemples d'application :
Si nous avons suscité votre intérêt pour notre e-spool en tant que guide-câble moderne et que vous souhaitez voir où et comment il a été utilisé dans d’autres applications, jetez un coup d’œil à notre site Web. De la technique de scène et des presses à balles à l’automatisation et aux mouvements verticaux, il y en a pour tous les goûts.