Nos paliers lisses en polymères permettent un grand nombre de mouvements sans qu’aucune graisse ne soit nécessaire. Découvrez nos articles qui vous présentent nos dernières innovations qui faciliteront les mouvements de vos applications.
Les paliers lisses sans graisse et la révolution des machines de chantier Certes, le titre est un peu racoleur. Mais pour de nombreux constructeurs et surtout utilisateurs d'engins de chantier,…
Peut-on vraiment utiliser un palier lisse comme roulette ? Les tendances actuelles telles que les véhicules zéro émission ou la production neutre en CO2 démontrent l'importance croissante de la durabilité…
Les conceptions innovantes de paliers lisses pour le réglage en hauteur du siège mènent à un gain de temps et d'argent Le réglage de la hauteur du siège d'une voiture…
Réduire les coûts grâce aux paliers lisses : l'histoire de Lemken L'entretien et la lubrification restent un facteur de coût important, même dans le monde presque entièrement numérisé de la…
Quel plastique pour les paliers lisses ? POM, PA66 et PEEK en comparaison Une fois que la première question "plastique ou métal" est répondue en faveur du plastique, il n'est…
Qu'est-ce que l'iglidur ? - Et que peut-il faire de mieux que le POM ? Il y a quelque temps, je suis tombé sur cet article de blog allemand sur le…
Résistance chimique aux produits de nettoyage industriels Ecolab La sécurité des aliments et des boissons est essentielle au bien-être et à la santé des personnes dans le monde entier. Il…
Des applications inédites avec des paliers lisses en polymères Les paliers lisses sont des composants bien souvent sous-estimés en génie mécanique, mais qui peuvent être utilisés dans un nombre incalculable…
https://www.youtube.com/watch?v=8GCsIAGXwBM Commencez maintenant à baisser les coûts liés à l'entretien et aux graisses supplémentaires et à prédire avec exactitude la durée de vie de votre application avec paliers lisses.
Un véhicule amphibie pour traverser l'Alaska La technologie des paliers lisses polymères igus contribue à ce qu'un véhicule amphibie puisse parcourir 4.000 kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles La fonte…
3.022 km à travers le désert durant la World Solar Challenge ! Energie solaire et paliers lisses igus légers au service du bolide de course solaire 6ème place au World…