Naviguez par Catégories

Paliers Lisses iglidur

iglidur F2, le paratonnerre ESD parmi les matériaux igus

Pour les applications devant être parfaitement antistatiques – disponible sous forme de palier lisse et d'ébauche en barre A besoins particuliers, matériaux adaptés.

Votre application exige une compatibilité ESD ? Le spécialiste des plastiques en mouvement igus vous propose pour ce cas de figure son matériau conducteur iglidur F2. Faire appel à ce spécialiste est surtout intéressant pour l'industrie textile mais aussi là où les composants électroniques ne doivent pas être sujets aux interférences.

iglidur Q290, le dur à cuire en combinaison avec les arbres tendres

igus à présenté au salon Agritechnica un nouveau matériau sans graisse pour les charges élevées

Les plastiques en mouvement igus ajoutent un nouveau “spécialiste” à leur vaste gamme de paliers lisses sans graisse et sans entretien. L'iglidur Q290 a été conçu pour les sollicitations élevées – saleté, fortes charges ou autres – auxquelles sont exposés les machines agricoles et les véhicules de construction. Il constitue une alternative économique pour les fortes charges, notamment avec les arbres zingués et dans les milieux sales.

Dans le BTP et le secteur agricole, les conditions difficiles font partie du quotidien. Le vent, les intempéries, la saleté et les fortes charges sont un problème constant pour les machines et les véhicules. Le nouveau matériau pour paliers lisses iglidur Q290 s'en est fait une spécialité. Il se distingue par un faible coefficient de frottement et une grande résistance à la saleté. Il n'exige aucun lubrifiant externe tout comme les autres matériaux iglidur, ce qui représente un grand avantage en terme de disponibilité pour des machines et véhicules qui sont parfois longtemps à l'arrêt et où le lubrifiant devrait sinon être contrôlé, voire renouvelé. Cette absence de graisse est également un avantage écologique sur le terrain.

Le nouveau matériau iglidur Q290 constitue une alternative économique pour les fortes charges, notamment avec les arbres zingués et dans les milieux sales. (Source : igus)

Le nouveau matériau iglidur Q290 constitue une alternative économique pour les fortes charges, notamment avec les arbres zingués et dans les milieux sales. (Source : igus)

Des économies pour le secteur agricole

Le bon rapport qualité-prix du matériau iglidur Q290 est aussi un argument de poids pour le secteur agricole. Il est par exemple moins cher que l'iglidur Z, un matériau destiné aux fortes charges, et a été mis au point pour répondre aux exigences du secteur agricole et de la construction. “Dans le secteur agricole, les paliers lisses sont souvent soumis à des oscillations sur les arbres zingués. Comparé à I'iglidur Z, qui fonctionne par exemple dans les conditions les plus difficiles en terme de température d'emploi, le nouveau matériau iglidur Q290 a une usure plus de deux fois moins élevée, en particulier avec les arbres zingués”, explique Christophe Garnier, responsable de la gamme iglidur chez igus France. L'iglidur Q290 démontre ainsi que des solutions spécialisées peuvent permettre au client de faire des économies. Le matériau est dès à présent disponible sur stock en six tailles jusqu'à 50 millimètres de diamètre, à partir de l'unité.